This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:常规生产的时间表? TI-RTOS 可用?

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867586/tms320f28388d-time-schedule-for-regular-production-ti-rtos-available

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSC2000WARE

您好;

我发现 F2838x 系列非常有趣、但由于公司政策、不能使用预量产或停产器件启动新项目、因此无法使用它们。

F2838x 系列何时会进入常规生产的"有效"状态?

何时会针对 ARM 和 C2000内核实施 TI-RTOS?

此致

弗兰克-基督教 Kruegel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计划于2020年6月生产"S"温度范围内的337焊球 BGA。

    我们在 C2000Ware 中提供了一个 SYSBIOS + NDK 示例、用于在连接管理器上展示以太网功能。  SYSBOS 和 NDK 需要单独下载。

     有一个第三方即将发布此 C2000系列的 TI-RTOS / SYSBIOS 培训。

    www.embeddedadvantage.com