This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:最大 CLA 时钟速度

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867390/tms320f28069f-maximum-cla-clock-speed

器件型号:TMS320F28069F

我不确定 F28069 CLA 的最大时钟速度是80MHz 还是90MHz。 数据表显示为90MHz、但我在技术参考手册中的几个参考文献中看到了时钟速度为80MHz 时的各种时序、但我假设这些是示例频率。 但是、在数据表中、我找不到任何内容规定 CLA 必须限制为80MHz。

我在 C2000迁移路径文档(sprabj2)中找到了一个引用、其中指出 CLA 被限制在80MHz。 如果这是真实的、为什么我在实际数据表中找不到支持此索赔的任何内容?

以下链接显示了80MHz 限制(位于页面的最底部)、但没有任何备份。

https://processors.wiki.ti.com/index.php/Control_Law_Accelerator_(C2000_CLA)_FAQ

有人可以为我澄清这一点吗?

谢谢、

戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    数据表是管理文档、正确(90MHz)。  

    我记得、该器件最初定义为80MHz、并在某个时间点更改为90MHz 器件。  我们需要删除80MHz 基准。  我将更新常见问题解答并请求更新 TRM 和迁移指南。 如果您还记得任何其他80MHz 实例、请告诉我。

    -洛里