This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867193/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我在调试代码时遇到错误

说明资源路径位置类型
#35 #ERROR 指令:"必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2。 否则、头文件中的偏移量将不准确。" ccsproject /LED line 47、外部位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_03\device_support\f2837xd\headers\include\F2837xD_device.h C/C++ problem


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否正在尝试运行任何示例?

    [引用 user="kameshwaran V"]#35 #error 指令:"必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2。 否则、头文件中的偏移量将不准确。" ccsproject /LED line 47、外部位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_03\device_support\f2837xd\headers\include\F2837xD_device.h C/C++ problem

    出现此错误是因为该示例期望 CPU1或 CPU2作为项目属性->编译器->预定义符号的一部分。

    这用于根据 示例针对的内核来实现正确的时钟和配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Meghana manavazhi、

    当我从示例导入这些示例时、它工作正常。 问题在于在新项目上创建、我添加了必要的文件、但我遇到了错误、就像发布了屏幕截图一样。 等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能尝试一下我在上一次答复中提到的内容吗?

    [引用用户="MEGHANA MANAVAZHI"]

    出现此错误是因为该示例期望 CPU1或 CPU2作为项目属性->编译器->预定义符号的一部分。

    这用于根据 示例针对的内核来实现正确的时钟和配置。

    [/报价]

    此致。