This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:需要 C 语言中 Tx 和 Rx 中断代码的示例代码

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/867300/launchxl-f280049c-need-example-code-for-tx-and-rx-interrupt-code-in-c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 TI 专家:

我不熟悉 C2000系列 MCU。

有人能帮我使用 LaunchxL-F280049C 获取 Tx 和 Rx 中断示例代码吗?

提前感谢、

Mohankumar Rajendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohankumar、

    有关 F28004x 代码示例、请参阅 C2000Ware:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\driverlib\f28004x\examples

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_00_03\device_support\f28004x\examples

    此外、由于您不熟悉 C2000并拥有 F280049C LaunchPad、您可能对 F28004x 专题讨论会材料感兴趣:

    https://training.ti.com/c2000-f28004x-microcontroller-workshop

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    非常感谢 这真的很有帮助。  

    此致、

    Mohankumar Rajendran