This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TMS320F28035 LIN 主/从配置

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029EVM, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866230/tms320f28035-tms320f28035-lin-master-slave-config

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TLIN2029EVM

我有一个问题希望您能帮助我。 我对 LIN 非常陌生,我可以使用 tms320f28035控制器帮助 LIN 网络正常工作。 我的设置是连接到 TLIN2029EVM 的控制器、该 EVM 连接到另一个 TLIN2029、并使用 LIN 线路连接到控制器。 一个控制器设置为主控制器,另一个控制器设置为从控制器,每个控制器都有自己的固件,基于 C2000 ware 中的“Lina_external_loopback”示例。 我能够从主器件在总线上获取数据、但无法从从器件获取响应。 我不确定如何在网络的主从端设置 TXIDMASK、RXIDMASK、IDSLAVETASSKBYTE 和 IDBYTE 值。 是否有一个示例演示了如何设置和初始化主机和从机以发送和接收数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    让我检查一下我们是否编写了一个内部示例、我将尽快返回给您。

    最棒的

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    遗憾的是、我们没有一个示例来演示如何设置和初始化主器件和从器件。

    有关设置 TXIDMASK、RXIDMASK、IDSLAVETASSKBYTE 和 IDBYTE 值的信息、请参阅以下文章。 有一个示例可帮助您设置掩码、虽然这适用于 F28004x 器件、但它也适用于 F2803x 器件。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/803495#pi320995=1

    此致、

    Marlyn