This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在学习如何使用 CLB 工具处理 CLB 以及 spracl3 '使用 C2000可配置逻辑块(CLB)签名'的状态机示例
我已经阅读了下面的描述、我无法很好地理解并且不知道如何使用下面的代码进行 CPU 编程。
我的问题似乎并不具体。 很抱歉。 这是因为我不太了解 CPU 内核应用程序代码如何链接到 CLB 系统、反之亦然。
我能得到更详细的解释吗?你们能教我如何处理这个问题吗?
如果很难对这方面的所有内容进行解释、你们能告诉我要参考的任何文档或示例源吗?
非常感谢。
该示例中的代码尝试更新 CLB 计数器的 LOAD_VAL。 然后、它使用 FIFO 向 HLC 发送更多信息、包括周期和占空比。 HLC 将使用"period"和"Duty" 值来更新 CLB 计数器的 match_val。
您可以使用 CLB 子模块的直接寄存器访问、也可以通过推挽接口将数据发送到 HLC、然后让 HLC 更新子模块。
NIMA
NIMA 感谢您的答复。
如何在项目中附加这些说明?
是否应将其放置在'main' C 文件中?
非常感谢
是的、这是在 CPU 上执行以与 CLB 通信的 C 代码。
下面是完整的示例代码:
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABOGNoRcGUkjMaBWOv.-zw__gYkahfz__LATEST
您可以在.c 文件中看到它。