This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:启用以连接到目标 TMS320F28388D:(ERROR-2131@ 0x0)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866844/tms320f28388d-enable-to-connect-to-the-target-tms320f28388d-error-2131-0x0

器件型号:TMS320F28388D

在连接 TMS320F28388D 和构建>闪存时,显示“错误连接到目标:(error-2131@ 0x0)。无法访问设备寄存器,重置设备并重试此操作。如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动板,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如:更低的 TCLK),仿真包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasitha、

    此错误意味着 JTAG 调试器无法访问电路板上的内核或器件。

    从技术上讲、如果 JTAG 调试器无法访问 ICEPick 寄存器、则会发生这种情况(MSP430、Stellaris 以及一些 C2000无线连接和数字电源 MCU 除外、它们没有 ICEPICK)。 如果 ICEPick 驱动程序在连接时立即报告此错误、则 JTAG 连接本身可能会发生硬故障(电缆或连接松动等)。 但是、如果错误在调试会话的稍后阶段发生、原因是不同的(可能是 JTAG 连接因噪声而产生的可靠性、或导致器件重启或复位的错误固件等)。

    如果调试探针检测到扫描路径损坏、此问题也可能会自行显现。 下面 的"无效数据读回 "部分提供了一些故障排除提示。

    在某些情况下、加载的代码可能会导致正常连接和/或执行问题。 在这种情况下、请查看  下面"无效设备 ID "错误中的故障排除提示。

    有关正确调试和更正此错误  的其他提示、请参阅上述连接阶段故障排除部分。

    以下是一些有助于您进行调试的资源。

    1) JTAG 指南: http://www.ti.com/lit/an/spracf0/spracf0.pdf  

    2) TI Resource Explorer (XDS): http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL8OWQmGKOMEKEatbOtBgg__FUz-xrs__LATEST

    3)调试 JTAG: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#host-connection-error

    此致、

    Nirav