This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:Launchpad 的封装

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866425/launchxl-f28069m-footprint-for-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

是否有可供 Launchpad LAUNCHXL-F28069M 用于设置自己的项目的封装?

在哪里可以找到电路板上连接器位置的图纸和尺寸?

此致

Heinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heinz、

    您对20引脚 BoosterPack 接头有何意义、对吧?

    使用的器件是 SSQ-110-03-T-D 对于连接器的尺寸/位置、我建议查看以下用户指南的第23页:

    http://www.ti.com/lit/spruii7

    这是一个不同的 Launchpad、但20引脚连接器尺寸是标准配置。

    最棒的

    Kevin