This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何在 Code Composer Studio 中查看函数调用栈/函数调用跟踪

Guru**** 2538830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/863541/ccs-tms320f28379d-how-do-i-see-the-function-call-stack-function-call-trace-in-code-composer-studio

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的程序正在获取 ILLEGAL_ISR。

当我尝试使用单步执行重新生成它时、行为不会重新生成-尽管一旦我执行无单步执行的运行、就会发生这种情况。

我需要查看函数调用栈/函数调用跟踪、以查看触发 ILLEGAL_ISR 的是什么。

如何/在 Code Composer Studio 中的什么位置看到它? 是否可以将我路由到文档/链接?

谢谢、致以诚挚的问候

Bhwandeep Singh