This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:控制器中禁用 CLB

Guru**** 2381850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862720/tms320f28379d-clb-disabled-in-controller

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

TMS320F28379D 有一个额外的配置逻辑块(CLB)您能告诉我如何从软件中确认、如果我不打算使用这个块、这个块在我的正常执行期间不会被使用。

是否有特定的寄存器可确保此块永远不会被使用。

谢谢、

Nagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    一种想法是关闭 PCLKCRx 寄存器中模块的时钟。  使用 DriverLib,可以使用 sysctl_disablePeripheral()函数。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    此外、为了添加上述内容、默认情况下会禁用所有 CLB 电路。 因此、如果您不使用它们、则不必担心它们以任何方式干扰其他芯片功能。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nagesh、

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此帖子。 您可以在以后重新打开它、这是一项新功能。

    此致、
    Peter