请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我的客户正在尝试对 C2000ware 中的 rfft_32进行基准测试。 它们的 N=1024版本工作正常。
修改为 N=2048、并观察到一些容器桶变为4e+13。
有关 FPI DSP 库的文档确实提到了函数仅支持 N=1024这一事实。 不过、表7.1显示了 N=2048的基准测试。 如果 N > 1024、会发生什么情况?
谢谢!