This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:新型 DSP TMS320F28388D 概述

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMDSCNCD28379D, TIDM-1000, TMS320F28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/866156/tmdscncd28388d-new-dsp-tms320f28388d-overview

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379DTIDM-1000TMS320F28379DTMS320F28388D

您好!

我是电力电子领域的工程师、我的目标是从 Microchip DSP 迁移到 TI DSP。

我有一个与上述类似的问题:在 TIDM-1000 "基于 Vienna 整流器且使用 C2000 MCU 的三相功率因数校正参考设计"应用中、我们是否可以使用 TMDSCNCD28388D 控制卡代替 TMDSCNCD28379D 控制卡?

TMS320F28379D 和 TMS320F28388D 之间的主要区别是什么? 它们似乎是引脚对引脚兼容的(关于337焊球版本)。

您是否接受过有关电力电子产品和 TMS320F28388D 入门的特定培训?

感谢你的帮助。

Adrien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    很高兴听到您迁移到 C2000。  

    1.是的、您绝对可以将 F2838x 用于 TIDM-1000、 我们已经在 Digital Power SDK 中提供了基于 F2838x 的 TIDM-1000参考代码、因此您可以参考。

    2.是的、它们是引脚对引脚兼容的。 下面的 Thread 可能提供更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/860522?TMS320F28388D-BGA-and-pin-compatibility-with-F28379D

      主要区别在于 F2838x 具有额外的支持连接管理器的 ARM 内核、我们实际上展示了如何在 TIDM-1000参考设计中使用以太网控制 Vienna 整流器。 在 F2838x 中、我们还有用于 F2837x 所没有的高速隔离式通信的 FSI (快速串行接口)。

    请参阅 F2838x 数据表和 TIDM-1000用户指南以了解更多信息。 数字 电源 SDK 中还提供了基于 F2838x 的 TIDM-1000软件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息(我将介绍 F2838x 上提供的固件)。

    原因是、由于在非常高的开关频率下进行复杂的调节、我需要更多的 MIPS。 两个 C28x CPU + 2个 CLA (+额外的 ARM)将会更好。 但我需要学习 TI C2000的新原理...

    此致、

    Adrien