This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28031:需要在默认情况下尽早将高 I/O 引脚设置为低电平。

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865872/ccs-tms320f28031-need-to-make-a-by-default-high-i-o-pin-to-low-level-earliest-possible

器件型号:TMS320F28031

工具/软件:Code Composer Studio

GPIO23默认为高电平。 当我在 main 函数中将其设为低电平时、它会提供高脉冲。  

如何避免高输出的这种短路脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    GPIO23在复位时默认为高阻态、同时内部上拉电阻器被启用。  您可以通过使用更强的外部下拉电阻为内部上拉电阻器加电。  内部上拉是一个有源上拉电阻器(不仅仅是一个电阻器)。  其最大拉电流为-205uA (请参阅数据表 sprs584l 第5.6节)。

    此致、

    David