This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLB 怀疑

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864987/tms320f28388s-clb-doubt

器件型号:TMS320F28388S
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

  有关 CLB 和纵横制的一些问题需要确认。

 TRM (spruii0a)第 X-BAR 章中提到了 CLB 输入 X-BAR 和 CLB 输出 X-BAR、并介绍了基本功能。 但我找不到要实现的详细寄存器。 这两个模块是否存在?

 实际上、2838x 中有8个逻辑块、但在 TRM (spruii0a) CLB 章节中、可能刚刚从28379的 TRM 复制、则缺少针对 tile5~8的寄存器。 那么、您能否提供最新的2838x TRM 以及 CLB 的正确描述? 另一个问题是、在 CCS 中使用 SysConfig 工具进行设计时、能否编辑或实现28388的 tile5~8?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦  

    F2838x 的 CLB 输入/输出交叉开关和 8个逻辑块将于2020年在软件中提供。

    我们目前正在为它们提供支持。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    感谢您提供信息。

    您有调度程序吗? 客户正在等待。

    或者、您有草稿版本吗?

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    对计数器时钟有疑问。

    9.4.2.2计数器操作

    计数器输入如下。

    复位:这是最高优先级的输入并且优先于所有其它输入。 输入是电平

    敏感、只要它保持高电平、计数器就会在下一个时钟周期复位为0。

    MODE_0:该输入是对计数器的启用。 计数器开始计数(递增或递减、具体取决于

    仅在该输入为高电平时才启用。 如果该输入为低电平、则不会进行计数。

     

    我的问题

    MODE_0为电平有效或边沿有效、如果电平有效、那么计数器时钟是多少、计数器增加或减去增量的时间是多少?

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模式基于电平。 "计数器模式"中的计数器模块始终对时钟周期进行计数。 如果要提供时钟、请在事件信号边沿发生时将其配置为加法器、并添加"1"。

    NIMA