This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:eZdsp EDS 文件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865378/tms320f28335-ezdsp-eds-file

器件型号:TMS320F28335

您好!

EDS 文件是否由电路板的第三方开发人员提供? 我已经检查过 TI 网站、似乎没有关于它的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关 EDS 文件的更多信息、以帮助您更好地完成工作。 它的格式/应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Hareesh。 客户正在使用 来自 Spectrum Digital 的 eZdsp F28335。 他们说他们将使用 EDS 文件配置 Beckhoff PLC 以与 eZdsp 通信。  

    我将询问文件格式。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    他们正在寻找具有 EDS 文件扩展名的纯文本格式。 将用于 CAN 通信。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我从网络中学到的内容:

       具有 EDS 文件扩展名 的文件是电子数据表文件。 这 种纯文本格式 基于 CANopen 标准、用于为硬件器件(通常是工业自动化系统中的硬件器件)指定各种描述性和通信数据。"

    假设这正是您想要的、我很遗憾我们没有这样的结果。