This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D IPC CPU1至 CPU2

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865227/tms320f28388d-tms320f28388d-ipc-cpu1-to-cpu2

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

我想在 CPU1和 CPU2之间执行 IPC。

我可以在 TMS320F2837D 上执行它、但现在我想对 TMS320F28388D 执行相同的操作。

C2000_Ware 不提供任何定义 IPC 寄存器的头文件。
这简单的代码行:

while (IpcRegs.IPCFlG.bit.IPC3){} 

由于 IP 寄存器不是由 TI 定义的、因此在 TMS320F28388D 上不再可用。

由于 TMS320F28388D 仍在开发中、CPU1和 CPU2之间的 IPC 目前是否尚未准备就绪?
我已安装最新版本的 C2000 (C2000Ware_2_00_00_03)。

此致、

Marcel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcel

    IPC 现已推出并可供使用。

    您可以在/device_support/f2838x/headers/include/f2838x_ipc.h 下找到 IPC 位字段标头(有关名称、请参阅文件底部)

    IpcRegs 在 F2838x 软件中重命名、因为 IPC 与 CPU2或 IPC 与 CM 之间有一个单独的 IpcRegs。

    此外、您可以在此处看到示例: \driverlib\f2838x\examples\C28x_dual

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    仅为记录目的、为了在 CPU2上使用 IPC 寄存器、我必须对文件进行一些调整、因为头文件中的预处理器命令错误。
    以下是 f2838x_ipc.h 中的内容

    #ifdef CPU1
    extern volatile struct CPU1TOCPU2_IPC_regs_CPU1VIEW Cpu1toCpu2IpcRegs;
    extern volatile struct CPU1TOCM_IPC_regs_CPU1VIEW Cpu1toCmpcRegs;
    #Elif CPU2 IPC2TO_IPC2Vout
    ;volatile CP2UPC2U2TO_UST_Utru2u_IPC2V Ut Ips_u2u2u_u_vu2u_vu_vuilot Cpu2u_vu_vu_vuilt IpcRegs;#ipu2u2u_ipu2u2u2u_unatile CP2u2u2u_ipu_ipu_
    
    

    但是、为了使其正常工作、我必须将其更改为。

    #ifdef CPU1
    extern volatile struct CPU1TOCPU2_IPC_regs_CPU1VIEW Cpu1toCpu2IpcRegs;
    extern volatile struct CPU1TOCM_IPC_regs_CPU1VIEW Cpu1toCmIpcRegs;
    #Elif defined (CPU2) IPC2TO_IPC_REGs
    ;exvolatile C2U2UPC2VDUT_IPC2TO_UST_IPCU2 IPCUt Ips_DRVout;#eUS2TO_IPC2TO_IPCU2 IPOUT_IPCUt IPC2 volatile Cpu2 IPC2u_IPCu_US_IPOINEST_Ut
    
    

    谢谢、此致、

    Marcel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    谢谢、我会将此问题报告给团队

    此致

    Chris