This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:我可以#39;t 从 Simulink 构建并运行 c28379Dpmsfocdual_cpu1_ert 和 c28379Dpmsfocdual_cpu1_ert 我有 Java 错误。 我共享错误。 如何解决此问题?

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, TMS320F28379D, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865077/compiler-tms320f28379d-i-can-t-build-and-run-c28379dpmsmfocdual_cpu1_ert-and-c28379dpmsmfocdual_cpu1_ert-from-simulink-i-have-java-errors-i-share-the-error-how-can-i-solve-this-problem

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:CCStudioTMS320F28069M

工具/软件:TI C/C++编译器

在部署到硬件板期间发生以下错误:调试服务器脚本(DSS)错误:***用户输入:目标配置:C:\PROGRA~3\MATLAB \supPOR~1\R2019b_1_toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/F28379~1.CCX 程序名称:d:\r2019b_1\toolbox\target\supPOR 1\ccs_starting CPU1.cs_DPSM_DPM37xx * DPSM_DPM_ENCE_DP_S_SESS_U1.xx * DPM_DPSM_CLUS_CLUS_ENCE_TRU1_END_TRU1_END37xx * DP_TRU1_ENCE_TRU1.xx C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成 C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。 C28xx_CPU2:GEL 输出:存储器映射初始化完成 C28xx_CPU2:如果在一个内核上执行擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、CPU1将被暂停以确定将运行闪存插件代码的 CPU 的 SR 所有权、之后 CPU1将被设置为运行其应用。 在对两个闪存组进行编程后、可以开始从 SR 执行用户代码。 ***调试会话名称:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1 ***板名称:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe_0 *** CPU 名称:C28xx_CPU1 ***正在连接至目标... ***正在将程序加载到目标... 严重:180000ms 后超时严重:加载"D:\Simulink_MS_MASTER\c28379Dpmsfocdual_CPU1_ERT.out"时出错严重:180000ms org.Mozilla.Wrap.dpedException:javascript:ti.ccstudio.scripting.environment.环境:加载"D:\Simulink_sysbulk_cpu1.sysbound.cpu1.sysbound.cpu1.sys_cpu1.pbulink:javascript:Error 在180000ms 后超时(C:\PROGRA~3\MATLAB\supPOR~1\R2019b_1\toolbox\target\supPOR~1\tic2000/ccs_CO~1/RUNPRO~org.mozilla.javascript.optimizer.OptRuntime.call1(OptRuntime.java:66~~~~~~~1.exec#147)、地址为 Mozilla Script.JS.context.context.\maglab.\s\cmilla.japorb (context.japor.japor.org/es1.japor.org.pr.prine.org.mozilla.javascript.NativeJavaMethod.call(NativeJavaMethod.java:204) org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:160 org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~3\MATLAB\SUPPOR~1\R2019b_1\toolbox\target\SUPPOR~1\tic2000/CCS_CO~1/RUNPRO~1.JS:org.mozilla.javascript.gen.c1.call(C:\PROGRA~3\MATLAB\SUPPOR~1\R2019b_1\toolbox\target\SUPPOR~1\tic2000/CCS_CO~1/RUNPRO~1.JS:\milla.misola.en\es1.ten\pr.org/es1.ten\es1.ten\pr.org.org/es1.jap.org/es1.jap.prine.ten\es1.jap.prine.org/es1.jap.prine.org/es1.jap.org/es1.jap.org/es1.ten.org/es1.ab.ipe.ten.org/es1.jap.pr.pr.org/es1.ab.pr.pr.pr.pr.pr.pr. com.ti.ccstudio.apps.internal.scripting.RunScript$1.run(RunScript.java:89 org.mozilla.javascript.ContextFactory.call(ContextFactory.java:450 org.mozilla.javascript.Context.call(Context.java:528 IProxy.run(Main.java:100 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFiles(Main.java:179 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processSource(Main.java:382 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFile(Main.java:391 org.mozilla.javascript.tools.shell.Main.processFileSecure(Main.java:425~~~ 加载"D:\Simulink_MS_MASTER\c28379Dpmsfocdual_CPU1_ERT.out"时出错:在 com.ti.debug.engine.scripting.Memory.loadProgram(Memory.java:932上180000ms 后超时)在 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 上方法)在 sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上源代码)在 sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown 上源代码)在 java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown 上源代码)在 org.mozilla.javascript.MemberBox.invoke(MemberBox.java:145上)... 再增加18个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将代码下载到电路板似乎超时。 验证您的连接和电路板是否使用基于 CCS 的示例。 如果可以、我们可以深入研究 MathWorks 软件方面的问题。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以从 Simulink 模型生成.out 文件、并且可以使用 CCS 运行此代码。 但是、我想使用 Simulink 的外部模式、所以我想通过 Simulink 运行此代码。 但是、当我尝试通过 Simulnik 运行此代码时出错。 要通过 Simulink 运行此模型、是否有任何要求? 如何通过 Simulink 运行此代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Embedded Coder 和 C2000支持包。 有关更多信息、请参阅此处:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/484814

    -b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用 C2000支持包。 例如、我可以构建和运行 F28379D_DCDC_Buck_slx、也可以构建和运行用于 TMS320F28069M Launchpad 的 focc 电机驱动器模型。 但是、我无法为 TMS320F28379D launchpad 运行 focd 模型。 这就是当我使用 TMS320F28379D launcpad 时、我可以构建和运行 F28379D_DCDC_Buck_slx 模型、但如果我尝试运行 f28379Dpmsfocdual_cpu1.ert、我会出错。 此外、 f28379Dpmsfocdual_cpu2.ert 模型在我运行该模型时会出现错误。

    可以帮帮我吗?

    此致、

    Eralp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来你有一些东西在运行、这很棒。 这意味着电路板、与 PC 的通信和软件堆栈都可以正常工作。

    我无法从您的描述中看出为什么不能在 F28379D 上运行-但请确保在正确的内核上运行正确的模型。 这些示例确实有效、我们已经对它们进行了测试。

    如果您仍在努力、您可以 联系 MathWorks 技术支持 -他们应该能够提供帮助。 我认为您非常接近运行此功能、可能需要调整1个配置设置或进行一些调整。

    谢谢、

    -Brian