This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于 F2837xD 的 Simulink Blockset

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865440/tms320f28379d-simulink-blockset-for-f2837xd

器件型号:TMS320F28379D

两个问题:

我正在使用 Matlab R14、无法获取与 F2837xD 相关的 Blockset。 您能否提供直接下载链接?

2.我需要以10kHz 的速率同时对4个模拟(正弦、50Hz)信号进行采样。 请告诉我 信道之间会引入多大的相位延迟。 我可以获得完整的12位分辨率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您需要联系 Mathworks 支持以获取 Simulink Blockset。

    对于 ADC、有4个 ADC 模块、因此只要将4个信号连接到来自不同 ADC 的通道(例如 A2、B3、C2、D0)、就可以同时对其采样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blockset 不是免费的? 我可以使用 F28027 ADC 吗? 它们是同步的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    MATLAB R14不支持 F2837xD。 该版本的 MATLAB 非常旧、而且 C2000的硬件支持包(如果您有嵌入式编码器、我们免费提供)不可用。 如果要使用较新的 TI 芯片、则需要更新 MathWorks 软件。

    您可以查看 此主题或发行说明 、以检查某些芯片何时添加到我们的支持中。 从版本说明中、您可以看到从 R2015b 开始添加了 F2837xD 支持。 假设您使用的是 R14SP3,则您的软件版本至少  为**20**版本太旧。 MATLAB R14SP3现已使用14年以上、于2005年推出。 发布历史记录位于 Wikipedia上。

    请将 MathWorks 安装更新为 R2015b 或更新版本。

    --

    如果必须使用 R14、则唯一可行的工作流程是为您的算法生成代码、并将其手动导入预先存在的 CCS 工程(您必须创建该工程)。 该工作流程适用于任何 TI DSP/MCU、我相信您需要 CCS v3.0 或更高版本才能正常工作。  

    我也不相信我们会为 MATLAB R14等古代版本提供技术支持;您很可能会自行完成此操作。 您可以 尝试在此处联系技术支持 -但我希望得到的响应极少。

    谢谢、

    -Brian