This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:FT2232H 与 TMS320F28027集成的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/863315/tms320f28027-issue-of-integration-of-ft2232h-with-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

尊敬的 TI:

 我有一个具有两个通道的去 Σ PCB、每个通道由 USB、FTDI 驱动器(FT22332H 器件)和 微控制器(TMS320F28027)组成。 每个通道都非常相似、类似于 TIDA01292参考设计。

其中一个通道工作正常,即我能够通过 USB 端口转储或更改代码,但在另一个通道 中 ,该器件正在检测,但不能检测为德州仪器探头,而只能检测为 USB 设备。

当我尝试闪存到它上时,出现以下错误:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

在这种情况下、不 能"没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、缺少 FTDI 驱动程序和 USB 电缆有故障"、因为它在第一个通道上工作。 我检查了空 EEPROM,第一个通道的 EEPROM 中有一些内容。

我不知道问题是什么、无论是 FTDI 还是微控制器、请帮我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    请尝试以下链接以访问 JTAG 连接调试文档(SPRACF0)、然后按照调试说明进行操作

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的讲解、但我仍然无法解决问题。

    每次仅使用一个通道、它在 Code Composer Studio 中使用的是具有 D2XX windows 版本2.12.28的 XDS100v2。 我的板上有2个 USB 端口、我将独立而不是同时访问每个端口。 它在一个端口和上都能完美工作、因为另一个端口不显示设备本身或显示驱动程序不存在。

    我们是否必须先关闭通道、然后再在另一个通道上运行?它是否适用于我的情况(上述情况- 2个 USB 端口的独立运行)、 如果是,请提供一些链接,其中可以设置端口的“关闭”选项,或者您可以指出任何其他错误问题:

    连接到目标时出错:
    (错误-151 @ 0x0)
    连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
    返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
    更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
    XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
    使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
    文件夹来验证是否可以找到 XDS100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决,我更换了 FTDI 设备,但现在:


    连接到目标时出错:
    (错误-1015 @ 0x0)
    设备未响应请求。  器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包8.0.27.9)

    显示错误、请帮助