This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:电机软件中的电压和 PWM 限制设置在哪里?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HVPMSMMTR, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864982/tmdshvmtrinspin-where-is-the-voltage-and-pwm-limit-setting-in-the-motorware

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:HVPMSMMTR

您好!

我有 TMDSHVMTRINSPIN 和 HVPMSMMTR。

我构建了 Lab5b、它运行良好。

但是、当我在 "Watch"窗口中观察 gMotorVars 变量时、 MotorVars.VdcBus_kV 值为0.307 (表示307V)

我知道 HVPMSMMTR 的额定电压为200V。

以300V 电压运行电机是否存在任何问题?

哪里有与电压和 PWM 限制相关的变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压和 PWM 没有此类限制变量。 额定电压为 RMS 值、而不是峰值、因此 使用高压套件的300V 直流总线输入运行电机没有问题。