This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:将 CPU1和 CPU2项目组合成单个映像(hex 或.out)

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864897/tms320f28375d-combine-cpu1-and-cpu2-projects-into-a-single-image-hex-or-out

器件型号:TMS320F28375D

我一直在尝试使用 hex2000将 CPU1和 CPU2的项目组合成一个映像、目的是创建一个更便于合同制造商在生产中对器件进行编程的文件。 格式不是很关键、但请求是对器件进行单步编程。 您能帮我了解详情吗? 我假设这是 CCS 中的编译后函数、但我不确定具体的语法。我已经检查 了 http://www.ti.com/lit/ug/spru513s/spru513s.pdf 的第12节 、但无法自信地完成执行此请求所需的步骤。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    CPU1无法对 CPU2闪存组进行编程、CPU2无法对 CPU1闪存组进行编程。

    他们将如何使用单个映像进行编程?  

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    这正是我的问题。 是否可以使用单个文件(不一定是相同的映像)并单步对器件进行编程? 这是为了简化软件的制造和分发。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio、

    无法使用单个文件进行编程。

    谢谢、此致、
    Vamsi