This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35M52C:XDS200无法连接到目标处理器板

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/865277/ccs-f28m35m52c-xds200-cannot-connect-to-the-target-processor-board

器件型号:F28M35M52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

 我有一个定制的处理器板和一个 XDS200仿真器。  我的软件通过使用内置仿真器编程到 TI 评估卡的闪存进行演示。  现在、我尝试通过 XDS200对我的定制处理器板进行闪存编程。   当我在 View->Target Configuration 下运行 Launch Selected Configuration 时、我收到的消息为:  

德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探针_0/Cortex_M3_0 (断开连接:未知)

德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探针_0/C28xx_0 (断开连接:未知)

在控制台上,错误消息为:

Cortex_M3_0:连接到目标时出错:(错误-1266 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包8.1.0.00007)

C28xx_0:连接到目标时出错:(错误-1155 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒。 选择"OK"来尝试完成调试连接。 (仿真包8.1.0.00007)

 在硬件中、JTAG 的引脚2将一个下拉电阻器连接到 GND。  有什么意见和建议?

 谢谢、

 Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong、

    JTAG.PIN2为 TRSTn。 这个引脚与 XRSn 引脚不同。

    TRSTn 为 JTAG 复位引脚

    XRSn 引脚是器件复位引脚。

    由于、CCS 报告器件保持复位状态。 "Cortex_M3_0:连接到目标时出错:(错误-1266 @ 0x0)器件保持在复位状态。"、我建议您探测 XRSn 引脚。 如果该引脚确实保持低电平、则无法连接到器件。您可能需要了解 XRSn 引脚为什么保持低电平。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yong、

    请查看下面的应用手册。 本应用手册提供了一些有用 的 JTAG 调试技巧、用于解决 JTAG 连接问题。

    C2000 MCU JTAG 连接调试( )

    此致、

    曼诺伊