This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:376和386之间的引脚差异->焊球 J18差异

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864876/tms320f28376d-pin-difference-between-376-and-386----ball-j18-difference

器件型号:TMS320F28376D

大家好,  

我正在设计一个电路板    ,目标是在同一 PCB 中安装376和386 (386仅用于双精度等,而仅用于376的外设)。

现在是一个与众不同的地方:

在 28376中、焊球 J18为 VREGENZ -启用至内部稳压器  

而在 28388中、则处于 IN 状态、但未连接焊球 J18   

在我们的设计中,J18通过上拉电阻器连接 到3.3V ,您是否看到它有任何问题?  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、科伦坡、

    没关系。 J18未在386设备上连接。