This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]在 C2000控制器上使用霍尔效应传感器对 BLDC 电机进行梯形控制

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TMS320F28035, TMS320F28027, CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864875/faq-trapezoidal-control-of-bldc-motors-using-hall-effect-sensors-on-c2000-controller

主题中讨论的其他器件:TMS320F28069TMS320F28035TMS320F28027controlSUITEDRV8312-C2-KITDRV8312

使用 C2000 MCU 通过霍尔效应传感器实现 BLDC 电机梯形控制有哪些资源?

最棒的
Matthew

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持梯形控制的相关参考设计位于 controlSUITE 软件下载包中。  请注意、此软件包不再更新、但将继续提供下载。

    参考套件


    TMDSHVMTRPFCKIT :

    400V 10A 三相逆变器。   基于 TMS320F28035器件、但可以相当简单地移植到 TMS320F28027或 TMS320F28069、只需对代码中的 GPIO/PWM/ADC 分配进行少量更改。

    源代码:

    安装 controlSUITE 软件包后 、代码位于路径中:..\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored\

    支持文档:  

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored\~文档

    GUI:  

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~GUI

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~GUIQSG-HVMTRPFCKIT-GUIv2.pdf

    硬件设计文件:  

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1

    用于移植到其他 C2000 MCU 的关键文件:  


    GPIO: HVBLDC_Sensored-DevInit_F2803x.c  

    PWM: f2803xbldcpwm.h   

    ADC: f2803xileg_vdc.h  

    DRV8312-C2-KIT

    60V 3.5A 三相逆变器。  基于 TMS320F28035器件、但可以相当简单地移植到 TMS320F28027或 TMS320F28069、只需对代码中的 GPIO/PWM/ADC 分配进行少量更改。  

    源代码:  

    安装 controlSUITE 软件包后 、代码位于路径中:

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored

    支持文档:   

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVBLDC_Sensored\~文档

    GUI:   

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~GUI

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~GUI_QSG-DRV8312-C2-KIT-GUIv1_1.pdf

    硬件设计文件:   

    ..\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\~DRV8312EVM-HWdevPkg\DRV8312_RevD_HWDevPKG

    用于移植到其他 C2000 MCU 的关键文件:  


    GPIO: BLDC_Sensored-DevInit_F2803x.c  

    PWM: f2803xbldcpwm_BLDC.h   

    ADC: f2803xileg_vdc_BLDC.h  

    更多电机控制常见问题解答