This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGA 带宽

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862189/tms320f280049-pga-bandwidth

器件型号:TMS320F280049

您好!

数据表显示、在任何应用的增益下、内部 PGA 的典型带宽为7MHz。
带宽通常随增益的增加而下降。 例如、所需的增益为20、这意味着具有50MHz 的外部运算放大器将导致2.5MHz 的粗略带宽。 PGA 的交流增益行为是什么? 您可以向我发送一些测试数据吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果您考虑的是增益带宽积(GBP)、请记住 GBP 是开环规范。 PGA 不能用于开环配置、并且增益选项是预定义的、因此 GBP 规格实际上毫无意义。

    从技术角度而言、数据表规格是最高增益为24x 时的3dB 带宽。 较低的增益选项至少具有如此大的带宽、但我们不会单独指定它们。 如果不清楚、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是脱机处理的。