This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在 CPU1上运行 CLA 时出现问题、但在 CPU2上运行时没有问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864868/tms320f28377d-issue-running-cla-on-cpu1-but-no-issues-running-on-cpu2

器件型号:TMS320F28377D

我正在尝试在 CPU1上设置 CLA、并且在启动仿真时遇到问题。

我已成功启动 CPU2上 CLA 的仿真断点。

对于 CPU1、当我尝试将符号加载到 CLA 时、它偶尔会起作用。  我不知道它是否起作用,但 CPU1正在运行 SYS/BIOS。

您是否可以为我提供在主 CPU 上运行 SYS/BIOS 的情况下使用 CLA 的任何示例或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Nicholas Carley"]您能给我提供哪些示例或文档来说明如何在主 CPU 上运行 SYS/BIOS 时使用 CLA?

    我看不到 SYS/BIOS 会导致您无法调试 CLA 代码的原因。  SYS/BIOS 在 C28x 上运行、而不是在 CLA 上运行。   

    [引用 USER="Nicholas Carley">对于 CPU1、当我尝试将符号加载到 CLA 时、它偶尔会起作用。  [/报价]

    当它不起作用时、会发生什么情况?  (即 CCS 发出错误或未加载符号、或者...?)

    您可能会发现 CLA 实践技术讲座很有帮助。  它很好地描述了 CLA、如何为它开发代码、以及如何在 Code Composer Studio 中对它进行调试。 我想您会发现它对您有所帮助。 以下是该研讨会的链接:

    单击此处了解更多 CLA 常见问题解答和资源。