This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000 - RTOS (SysBISO)与非 RTOS 系统。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/863600/tms320f280049-c2000---rtos-sysbiso-vs-non-rtos-system

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARESYSBIOS

您好、支持团队。

 

通常、客户使用 C2000Ware 开发自己的系统。

我认为、此 C2000Ware 不使用我们的 RTOS (SysBIOS)来处理闭环(ADC-PWM)过程。

当客户查看我们的 TI.com 时,他们找到了 TI-RTOS 文章。

客户希望了解使用 TI-RTOS 时对性能的影响。 我想客户想知道处理延迟、所需的闪存大小、所需的 RAM 大小等。

 

我想知道 TI RTOS (SYSBIOS)是否支持 F280049。

 

BR

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 C2000Ware 不使用 SYS/BIOS 是正确的、但可以在 SYS/BIOS 应用中使用 C2000Ware 头文件和库。 支持 F280049。

    SYS/BIOS 在其发行说明中发布了基准测试(大小和时序)。 例如 、下面是 v6_76_03_01的页面

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    White-San

    非常感谢。

    我明白了。

    BR

    Koro