This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:运行脚本的正确时间/阶段是什么-"EMU_BOOT_SARAM""Device_Cal 和 quot;在 LAUNCHXL-F28379D 上工作时?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864461/ccs-tms320f28379d-what-is-the-right-time-stage-to-run-the-scripts---emu_boot_saram-and-device_cal-when-working-on-launchxl-f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

在使用 LAUNCHXL-F28379D 时、运行脚本"EMU_BOOT_SARAM"和"Device_CA"的正确时间/阶段是什么?

谢谢、致以诚挚的问候

Bhwandeep Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能给我一些有关您尝试做什么的背景信息吗?

    使用调试器运行时调用 Device_cal 函数。 此函数作为引导代码的一部分调用。 在 Device_init 函数中调用该函数、因为在调试时间重置期间、将不会执行引导代码、GEL 脚本将重新初始化所有寄存器、校准值将丢失。

    此致。