This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/864033/launchxl-f28379d-tms320f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他部件:CC3220SFC2000WARE

如何 使用 SPI 通信协议连接 F28379D (主器件)和 CC3220SF LAUNCHXL (从器件)?  

很好的帮助! 如果有任何资源可以按照分步顺序执行该过程、可以帮助我更好地了解。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    您是否在从硬件角度了解 LAUNCHXL-F28379D 和 LAUNCHXL-CC3220SF 是否兼容?  

    我们没有分步指南介绍如何与 LAUNCHXL-CC3220SF 建立 SPI 通信。 您可以使用以下 SPI 示例开始使用 F28379D.SPI。

    \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\spi

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 它们是否可以(兼容)使用 SPI 进行通信?  

    我将根据您 的建议开始使用 SPI 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varunkumar、

    是的、F28379D SPI 可与 CC3220SF SPI 连接。 了解 C2000Ware 中提供的 SPI 示例是一个良好的开端。

    此致、

    曼诺伊