This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:复位引脚的故障模式

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/863979/tms320f28377s-fault-modes-for-the-reset-pin

器件型号:TMS320F28377S

是否有任何可能的故障模式、在这些模式下、复位引脚可以锁定在高电平状态(在引导时或在其他情况下)?

提前感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明“已锁定”。 您是否无法在内部或外部将–XRS 引脚驱动为低电平? 如果您让 WD 计数器溢出、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过"锁定"、我意味着即使 WD 计数器溢出、也不能在内部将 RESET 引脚驱动为低电平。  例如、这可能是由于某种类型的硬件故障造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我私下分享您的复位电路?