This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:CPU1/CPU2处理速度设置。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/863266/ccs-tms320f28375d-cpu1-cpu2-processing-speed-setting

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我内核的处理速度设置。

[环境]
TMS320F28375D
-CCS 8.1.0.00011

使用双重环境。
在 CPU1的 InitSysCtrl 中使用 InitSysPll 设置 PLL。
PLL 不会因其他处理而改变。
     InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FULT_0、PLLCLK_By_2);

在此状态下、使用示波器检查 CPU1和 CPU2的处理速度。
CPU1的工作频率似乎为200MHz、CPU2的工作频率似乎为100Mhz。

为什么 CPU2不能以200MHz 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此器件上、CPU1和 CPU2以相同的速度运行。 没有配置为 CPU2具有单独的 frq。 如何测量 CPU2速度? 请检查您的 CPU2速度测量方法。 看起来这有一些问题。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    由于再次检查、
    当我切换到另一个示波器时、
    我能够确认它的速度是相同的。