This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:VCU-II 和 VCRC

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/863216/tms320f28388d-vcu-ii-and-vcrc

器件型号:TMS320F28388D

您好、香榭丽舍

让我澄清一下 F28388S/D 是否支持 VCU-II 功能。
它似乎支持 VCRC。

谢谢你。
此致、
Hitoshi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San。

    在 F28388D/S 上、我们仅具有 VCRC (VCU-II 的 CRC 单元)、而不是完整的 VCU-II 您是否正在寻找 VCU-II 的任何特定功能? 应用是什么?

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    应用是 FOC 电机控制。
    我用另一个线程询问过它。

    已确认 VCU 未使用我们的 FCL 控制。
    感谢您的盛情款待。

    此致、
    Hitoshi