This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:与 DSP 和外部 ADC ADS1278相同的时钟

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862470/tms320f28335-same-clock-to-dsp-and-external-adc-ads1278

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: ADS1278

大家好、

是否可以从同一晶体为 DSP TMS320F28335和 ADC ADS1278提供时钟?

谢谢、此致、

Sachin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    这里有2个因素、其中一个我将要求另一个团队成员进行评论。

    第一个因素是 F28335的晶振(X1/X2)输入为1.8V 电平信号。  读取 ADS1278 DS、IO 范围看起来是1.8至3.3V;因此、如果您在1.8V 范围内使用、这应该是确定>

    第二个因素是讨论如何使用 F28335内部振荡器电路的输出驱动 ADC 器件上的 CLK 输入;在这一问题上、我需要研究添加另一个时钟输入负载是否对我们的(C2000)振荡器电路有任何影响。

    最后、如果您打算使用一个罐装振荡器(在 F28335上使用 XCLKIN)驱动两个器件、其中振荡器电路在两个器件外部、这应该是可以的。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    为了补充 Matt 所说的话、如果您是指石英晶体、那么不是、那么您就不能在2个器件之间共享它。 石英晶体和电振荡器电路(在 F28335器件内部)将形成一个闭环系统、此系统不应被任何其它东西驱动。

    此外、对 ADS1278数据表进行快速扫描后发现、它不支持石英晶体、您只能从类似的 CAN 振荡器为其馈入单端时钟。 您可以在2个器件之间共享单端振荡器的输出、但为了实现更稳健的设计、您可能需要缓冲进入两个器件的分离时钟。