This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:3.3V 电源的噪声是否会影响与调试器的连接?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862442/tms320f280049-will-the-noise-of-3-3v-supply-affect-the-connection-with-the-debugger

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TPS561201TPS561208

客户发现 F280049始终无法通过 JTAG 连接调试器。 我发现他们使用 TPS561201为 F280049提供3.3V 电压、并且在轻负载期间将进入 PFM 模式(脉冲跳跃控制)、这可能会带来更多的电压纹波/噪声。 我不确定它是否会影响与调试器的连接的稳定性。 如果是、我建议他们在轻负载期间使用 TPS561208与 CCM。 请帮您检查我的假设吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    是的、电源上的噪声也会影响器件运行和 CCS 连接。

    此致、

    Vivek Singh