This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于 EtherCAT 功能的 EEPROM?

Guru**** 2297040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862337/tms320f28388d-eeprom-for-ethercat-nessesary

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我希望有些人能帮我。

EEPROM 是否通过 TMS320F28388D 的 EtherCAT 控制器(ESC)的 I2C 功能进行连接 ?

是否可以将 EtherCAT 从站的从站信息接口(SII)数据存储在未直接连接到芯片 EtherCAT 从站部分的另一个 EEPROM 中? ESC 如何获取 SII 的数据?

当我通过 I2C 将 EEPROM 直接连接到 ESC (引脚:ESC_I2C_SDA、ESC_I2C_SCL)时、我是否也可以使用 I2C 与同一总线上的实时时钟进行通信?

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月

    是的、EtherCAT 从站要求连接 EEPROM、以便在启动时配置从站寄存器。

    外部 EEPROM 是唯一的选项、不能与其他 I2C 活动组合使用。 您应该为这些项目使用单独的 I2C 外设实例。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    只能在引导期间连接 EEPROM 时。

     是否可以在 DSP GPIO 上构建多路复用器并使用该引脚来实现 EtherCAT 的引导?

    此致

    1月