This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SM320F2812:是否有适用于 SM320F2812的 SDK?

Guru**** 2587105 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/862855/ccs-sm320f2812-is-there-any-sdk-for-sm320f2812

器件型号:SM320F2812
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我下载了 C2000ware V2并正在进行开发,找不到 F281x 的支持 ,我正在寻找此器件型号的 driverlib,而不仅仅是外设头文件或简单示例。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了  下面的示例、我们没有其他任何 driverlib 或示例。

    此外  、TMS320F28377S  - 该器件具有类似的功能、但在功能上与 F2812器件不等效。   TMS320F2837x 是高性能 C2000实时控制的最新系列、建议在新设计中使用。

    此致、