This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:到 CPU1的 ESC 中断

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861661/tms320f28388d-esc-interrupt-to-cpu1

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的所有人:

对于 F28388、如果我们已经将 ESC 分配给 CM、我们是否可以将 ESC 中断连接到 CPU1?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    中断将传播到分配给 EtherCAT 外设的任何内核。  

    如果您想通知另一个内核、我建议设置 IPC 中断标志。

    示例:CM 获取 ECAT 中断、在 ISR 内设置 IPC 标志、CPU1在该标志中获取中断。

    此致

    Chris