This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:DRV8353RS-EVM 问题

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/861846/tms320f280049c-issue-with-the-drv8353rs-evm

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8353RS-EVM

我们目前正在使用 DRV8353RS-EVM 和 F280049C MCU 开发 BLDC 电机驱动器。

在尝试在连接电机的情况下运行电路板时、DRV8353RS 芯片会反复出现故障。

在大多数情况下、栅极驱动器发生故障、其中一个 MOSFET 的栅极引脚损坏。

 

测试设置包括

  1. DRV8353RS-EVM 电路板
  2. LaunchXL F280049C 微控制器卡
  3. 用于连接这两个板的定制子卡
  4. BLDC 电机(R 0.245 Ω、L 30uH、2极、80、000 rpm 电机)
  5. 24V 5A CV/CC 电源。

 

配置设置

  1. PWM 载波:100kHz 中心对齐 HRPWM
  2. 6步控制(双极换向)
  3. 模式下为6 PWM
  4. 栅极驱动电流为150mA/300mA、tdrive 1us (取自 GUI 中使用的 FOC 示例)
  5. 死区时间(DRV 为50ns、控制器为45ns)
  6. OCP 模式(逐周期)/50us 重试时间
  7. VDS OCP 设置为0.100V、抗尖峰脉冲时间为2us
  8. SEN OCP 设置为0.25V (8.33A、分流电阻为0.030 Ω)

 

电路板修改

  1. 更改了分流电阻器以将电流跳闸设置为8.33A

 

当我们尝试通过提供更高的 PWM 占空比来加速电机时、电流超过8.33A。 其中一个相位中的栅极驱动器发生故障。

SPI 状态寄存器显示栅极驱动故障(GDF)和其中一个 MOSFET (VGSxx)故障。

我们已经在 DRV8301-HC-EVM 中尝试过类似的 PWM 输入/过流。 它从未失败。

我们已经检查了 PWM、发现没有发生直通/击穿。

在最近的一种情况下、故障驱动器持续为 MOSFET 提供3V 电压、电荷泵电压也约为3V。

故障 MOSFET 栅源极电阻显示(MOSFET 仍在电路板中)约为91欧姆。 (好的一个节目>100k)

 

请提出我们可以用来缓解驱动程序故障的任何修改/变通办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenka、

    感谢您在 MD 论坛上发帖!

    在您的情况下、IDRIVE 电流可能过高。 您能否将 IDRIVE 电流降至最低设置并重试您的系统?

    此致、

    -Adam