This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:电源启动异常

Guru**** 2806585 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1171761/tms320f28335-abnormal-power-supply-startup

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件: LP2992

您好 TI

1.客户的 TMS320F28335偶尔会出现启动异常:从这种情况来看、内核似乎没有启动;

2.如有异常,按复位键可正常工作;

3.在出现问题时,测得的1.8V 和3.3V 电源是正常的;

4.5~10 600块在现场运行的电路板,每次加电时,主板都会出现这种异常情况,而且有问题的主板也没有得到解决;

在设计 PCB 时、客户没有考虑1.8V 和3.3V 上电顺序。 由于客户使用 LP2992将3.3V 转换为1.8V、1.8V 将落后于3.3V 电源。 TMS320F28335对1.8V 和3.3V 电源的顺序是否有任何限制? 有关客户的电源设计、请参阅下图。 谢谢你。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨水、

       不仅对加电还有断电有一些要求。 从数据表中:

    '在 VDDIO (输入/输出电压)引脚之前或与之同时为 VDD (内核电压)引脚供电、确保 VDD 引脚 在 VDDIO 引脚达到0.7V 之前或同时达到0.7V。'

    "对 XRS 引脚有一些要求:
    在上电期间、XRS 引脚在输入时钟稳定后必须在 tw (RSL1)内保持低电平(请参阅第 7.9.2.2节)。 这是为了使整个器件从已知条件启动。
    μs 期间、XRS 引脚必须在 VDD 达到1.5V 之前被拉至低电平至少8 μ s。满足这个 要求对于帮助防止意外的闪存编程或擦除非常重要"

    我还注意到 LP2992有两个问题:

    1. 要在150MHz 下运行28335、您需要1.9v 而不是1.8v。
    2. LP2992的最大输出电流仅为250mA、而28335的最大电流消耗为315mA。 作为一种良好的设计实践、您应该有足够的裕度来考虑浪涌电流、因此所使用的 LDO 的额定电流应该至少为400mA。

    您可以看到、客户的设计存在多个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh

         好的、感谢您的支持。