This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:移植到具有备份存储器功能的 C2000控制器

Guru**** 2904490 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1168792/tms320f280023-porting-to-c2000-controllers-with-backup-memory-feature

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件:MSP430FG6426

尊敬的团队:

我们目前正在将 MSP430FG6426控制器用于我们的产品之一、该产品在断电期间广泛使用备份存储器功能来保留数据。
我们保存的相应数据将每0.5秒更改一次、与 EEPROM 或闪存解决方案相比、此功能是可靠的。

现在、我们计划升级到高性能控制器 C2000 - F280023、现在我们一直在讨论如何镜像该备份存储器功能、因为它在 C2000中不可用。
您是否有其它解决方案? 就像我们拥有任何具有备用电池的 TI 外部 RAM 一样、它可以像 MSP430一样完成此任务吗?
或者您可以建议的其他一些方法、其中我们可以使用此功能从 MSP430平稳过渡到 C2000

谢谢
Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我将与其他专家核实、但 我认为您只能将其存储到闪存中。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    很抱歉耽误你的回答、感谢你的建议。

    我们已将解决方案设计为具有带备用电池选项的外部 RAM、以便与 C2000控制器配合使用。

    理论上、我想这应该会复制 MSP430的备用存储器功能的行为。

    欢迎您从侧面看到的任何其他简单建议

    谢谢

    Surya