This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:28062上的 USB_DEV_serial 示例

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170638/tms320f28062f-usb_dev_serial-example-on-28062

器件型号:TMS320F28062F

尊敬的 TI 专家:

C2000_Ware 中 USB_DEV_serial 示例的问题(v4.02)。  该示例针对28069器件、 当 tring 以28062F 器件为目标时、我遇到了一些问题。  

我将示例导入到 CCS12.1工作区中、将器件指定为 28069U、可以成功编译工程。

然后、我执行了以下操作、

1、修改 F2806x_Device.h

#define  DSP28_28062P    0

#define  DSP28_28062UP    0

#define  DSP28_28062PZ    0

#define  DSP28_28062UPZ  目标//I 在这里没有找到28062F

2、修改项目属性

 

3、重新构建项目、遇到以下错误。

"../28062_RAM_lnk.cmd"、第118行:错误:程序将不可用

  存储器、或段包含需要 trampoline 的调用站点

  无法为此段生成。 对齐/分块放置失败

  对于".text"段、大小为0x5206、第0页。  可用存储器范围:

  RAML0_L3    大小:0x2000      未使用:0x2000      最大孔:0x2000    

 

 未定义  的首次引用                      

 符号                                   

 ------   --------                      

 _ebss_size ./F2806x_CodeStartBranch_ebss_init.obj

 _ebss_start ./F2806x_CodeStartBranch_ebss_init.obj

似乎该错误与   asm 源一同出现、但我不知道如何修改它...

感谢任何可能在这方面提供帮助的人!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    错误是因为程序无法适应给定的存储器范围。  

    您可以尝试启用编译器优化以减小代码大小、并查看编译是否正常。  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    感谢您的回答、但问题仍然存在。

    我曾尝试在不同级别设置编译器优化、但没有帮助。  

    我还尝试将目标器件设置为26068、该器件具有与28069相同的存储器结构;但它仍然报告相同的错误。  

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI

    由于26068和26069具有相同的存储器结构、因此您可以重复使用相同的链接器命令文件并进行编译。  

    看起来这个示例需要更多的存储器、因此   创建了 RAML0_L5段以组合 RAML0-5

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我昨天使用28068只是想查看示例是否适用于28069以外的器件。  

    我的双目标器件是28062、我需要使其适用于 USB CDC。 28062是否有任何已知良好的示例?  

    谢谢、

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI

    这是唯一可用的示例。   

    我还尝试了多个编译器选项以使代码适合存储器、但未成功。 这个示例/USB 库需要更多的内存、并且不适合 RAM。

    其他选项是从闪存运行。 您可以使用链接器命令文件 "F28062.cmd"文件。  在这里、您可能还必须组合闪存段、以便分配.text 段。

    最好的雷加尔斯

    Siddharth