This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:需要缓冲器/收发器/驱动器/接收器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D, SN65LVDM1676, SN65LVDM1677

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1170206/tmdscncd28388d-need-of-buffer-tranceiver-driver-receiver

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARESN65LVDM1676SN65LVDM1677

各位专家:

我们的客户存在如下问题:
"我想在同轴电缆、双绞线等线路上传输信号... 据我所知,在同轴电缆的每一端都需要一个缓冲器,您必须注意介质的阻抗;在双绞电缆的每一端都需要一个差分接收器/驱动器/收发器(例如 LVDS、RS485、RS422 ...)。 我问自己的疑问如下:
-如果信号频率较低,我是否可以不使用缓冲器、接收器、收发器、驱动器...? 如果是、该频率和低电容 TVS 二极管足以抵御 ESD 和 EFT 的影响是多少? 我是否在数据表中找到频率?
-电缆能否在低频时延长其距离?
-在低频时、非缓冲/驱动器/收发器/接收器可以在嘈杂的环境中传输信号吗?

我正在研究文件夹中的 MCU063B (002)_Sch.PDF 板:
/opt/ti/c2000/C2000Ware_4_01_00_00/boards/controlCARDs/TMDSCNCD28388D/Rev.B
我想进行一些更改。 我的应用受到强烈加速的影响、我担心板卡的惯性会很快损坏插座。
我打算通过长10-15cm 的并联或同轴电缆连接传输许多信号。
我要传输的信号是 ePWM、GPIO 和 SDFM 通道。
您会为输出通道和输入通道推荐哪些缓冲器?
我要绘制的电路板距离大约20个同步电机不到0.5米

ePWM、GPIO 和 SDFM 通道的频率低于600kHz"

不确定这是否是提问的正确论坛。 如果没有、 我们将不胜感激、如果您能将其迁移到更合适的论坛。 我们希望收到您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    对于任何在长电缆布线上运行的信号、它们可能需要某种收发器或缓冲器。 是的、具有较低频率的信号可能会有所帮助、但在某些时候您仍会面临抗扰性问题。 这在很大程度上取决于所使用的环境和硬件、但一般来说、我希望您需要一个缓冲区。

    诸如 controlCARD 接口的接口在诸如服务器电源的应用中非常常见、这使得控制解决方案更加灵活、但是在出现机械应力的应用中、不建议这样做。 客户不应直接使用 HSEC 接口。

    我建议使用一些缓冲器或收发器、但我认为确切的器件选择最好留给该团队中的某个人。

    对于距离20个同步电机1/2米的情况、这确实表明存在一些噪声、但它没有提供足够的信息来确定 EMI 对这些信号的影响。

    让我看看我是否可以要求将其移至可以直接推荐您所寻找的器件的人员。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cody、

    感谢您提供信息。 我将等待进一步更新。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另请参阅我们客户的其他信息/回复:
    "我的研究集中在 sn65lvdm1676或 sn65lvdm1677上、我需要大量的驱动器/收发器、因为我想使用所有可用的 ePWM 和 SDFM 端口以及十几个 GPIO 端口(尽管我认为我将以600kHz 的最大频率驱动这些外设)。 我已经看到了缓冲器列表、实施缓冲器对我来说很困难、因为我不知道如何提前确定环境中的电气噪声水平"

    谢谢、此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我认为您的问题与 LVDS 信号完整性对电缆长度和数据速率的影响相关;因为对于10-15cm 的600kHz 可以正常工作。

    请帮助您了解 LVDS 驱动器和接收器的工作距离和速度。 以帮助指导实现。

    此外  、请参阅《高速接口布局指南》、以帮助避免布局中可能包含的任何额外噪声、谢谢。

     

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    与差分缓冲器相比、单端缓冲器在此应用中是否不可用(使用此缓冲器有助于减少电缆长度)?

    最棒的

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    得益于此、这些建议和指南适用于单端和差分缓冲器。

     

    此致、

    Michael。