This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:有关如何计算用于选择合适器件的足够 MIPS 的指南

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1167491/tms320f28379s-guidance-on-how-to-calculate-the-sufficient-mips-for-selecting-the-suitable-devices

器件型号:TMS320F28379S

您好 Champ、

我正在向我的客户提出要求。

他们对 MCU 非常陌生、  他们正在尝试将数字解决方案导入设计中。

他们希望在  CLA 上运行控制环路、并在 C28x 上进行通信。

虽然他们实际上并不了解 选择 合适的 C2000器件所需的计算能力(MIPS)。  

客户想问如何 计算足够的 MIPS 而不会导致运行控制环路(即200kHz)和进行通信? 一般而言,应保留多少利润?

 是否有任何指导方针来说明这一点? 如果没有,专家是否愿意澄清并尝试研究如何计算?

谢谢、此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Champ、

    是否有此更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    您能否让客户提供有关其应用的更多详细信息、然后我们可以提供器件建议? 我们将需要有关其系统的更多详细信息、例如涉及 的频率通信、在其控制环路中进行的处理等

    谢谢、

    Luke