This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/785648/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 controlSUITE

大家好、  

       我刚拿到了这个套件 TMDSHVMTRINSPIN,所有我觉得很好的指南都已经过时了,它指的是板上的跳线和香蕉跳线(不确定跳线到底是什么)?  

如何找到此套件快速入门的更新版本,我有其中一个电机 LG 洗衣机 DC 电机,它有闪存,还是12极相似的东西>?  

提前感谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过以下链接下载 motorware、该软件具有许多支持此套件的示例项目、并按照实验指南了解这些实验项目。
    www.ti.com/.../motorware

    您可以按照 motorware 的以下文件夹中的"用前必读"来使用该套件
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\kits\docs

    您也可以通过以下链接下载 controlSUITE、您可以找到有关此套件的更详细的硬件文档
    www.ti.com/.../controlsuite
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1

    有关最后一个问题、请参阅您发布的以下链接。
    e2e.ti.com/.../2905653
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如何从 instaFOC 更改电机运行频率? 我需要更改什么设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以按照上面建议的 instaSPIN 实验指南操作、也可以找到如何更改电机运行频率、只需更改速度命令的变量即可。
    如果您想快速旋转电机、可以先尝试 Lab02b 和 lab05b;如果您想了解更多信息、可以逐个尝试所有实验。