This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/786039/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

您好、专家、

下面是有关 RAM 容量 使用的问题、希望能得到您的帮助。 谢谢!

1#"SR171_ACU_DSP_S1.02.MAP"文件基于原始项目。 部分 F28335芯片看起来工作异常、"RAML1_7"中的0x15e 未使用长度。

2#删除了一些 大容量数组后会生成"SR171_ACU_DSP_S1.05_DiaPtR.MAP"、   其中"RAML1_7"中包含0x235e 未使用长度。 在这种情况下、所有 F28335系统都正常工作。

您能告诉我出现此问题的原因是什么、以及如何避免此问题?

谢谢!

e2e.ti.com/.../F28335_5F00_FLASH.cmd.txt

-Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以.txt 格式添加映射文件

    e2e.ti.com/.../SR171_5F00_ACU_5F00_DSP_5F00_S1.02_5F00_map.txt

    e2e.ti.com/.../SR171_5F00_ACU_5F00_DSP_5F00_S1.05_5F00_DiaPtr_5F00_map.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rayna

    观察到什么异常行为? 如果许多阵列正在初始化、看门狗可能会过期。 或者另一个选项是数组在某种程度上会导致堆栈溢出。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    --"观察到什么异常行为?"
    异常行为是"某些函数返回值不正确、而某些函数无法执行"

    客户表示、带有大数组的原始项目在下载程序后重新启动以运行没有连接仿真器的系统时会导致这种异常行为。
    在 PC 接口中观察到异常行为。
    它们使用的仿真器是 XDS100V1、V2、V3、它们都导致相同的现象。

    您能就此问题提出一些建议吗?
    谢谢!

    -Rayna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rayna

    他们是否看到器件复位?
    我会让它们监控堆栈、因为堆栈溢出在处理大型数组时很常见。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rayna

    我几乎两周没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    请关闭此主题。 谢谢

    -Rayna