This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:IBIS 模型问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845823/tms320f28375d-ibis-model-question

器件型号:TMS320F28375D

团队、

引脚 E18和 E19似乎具有一些未记录的功能。   

这些端口可能是第二个 USB 端口、也可能是其他端口。  

然后、如果我查看 GPIOUSBV4_NFS_7LM 模型、I/O 配置有几个选项。

如果 将这些引脚用作 EMIF 地址线路 A7和 A8、那么以下哪一项是 C2000用作 I/O 配置?

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    IBIS 模型专家现已不在办公室。  请预计明天会收到回复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我现在正在研究您的问题、很快就会向您回复

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    在这个组件下列出的10个缓冲器中、以下两个最有可能被用于 EMIF A7、A8信号:

    GPIOUSB_WK_PU_ON_3P3 电池在3.3 (标称值)下运行

    |GPIOUSB_WK_PU_ON_3P3;WEAK 上拉_ON

    USB_DRVR_4mA_PUPDOFF 电池在3.3 (标称值)下运行

    |USB_DRVR_4mA_PUPDOFF

    接下来、我将咨询我们的设计团队、以确认是哪一个。 我应该在第二天或第二天再回来。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我刚刚从我们的设计团队那里得到一个消息、他们正在处理您的问题、今天的某个时候应该为您提供答案。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    设计中的建议是使用该缓冲器对 EMIF 信号 A7和 A8进行建模:

    USB_DRVR_4mA_PUPDOFF 电池在3.3 (标称值)下运行

    |USB_DRVR_4mA_PUPDOF

    此致、
    Peter