This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2401A:编程期间闪存工具更新、"alert me & quot;needed

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846305/tms320lf2401a-flash-tools-update-during-programming-alert-me-needed

器件型号:TMS320LF2401A

您好!

闪存工具在编程期间更新、需要"通知我"

如今、我们在 CCS 或引导加载中遇到了几个 C2000闪存工具更新、尤其是 LF2401A。

我们是否有任何消息要立即通知我们、以支持客户的大规模生产?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细而言、客户遇到了 LF2401A SCI 闪存编程问题。  

    使用串行端口闪存编程实用程序。  

    有两个版本、不同的文件为 :clr24_x1.hex、 era24_x1.hex、 krnl24xx 和 prg24_x1。  

    在一个版本中、这些文件来自 e2e.ti.com/.../NOK_5F00_2401A.7ze2e.ti.com/.../OK_5F00_2401A.7zY2002、而其他文件来自 Y2017。

    Y2002中的文件运行良好、但 Y2017不运行。  

    对于一个芯片 LF2401A、使用 Y2017文件、有时可以通过 SCI 进行编程、这是不可能的

    使用 Y2012文件、始终可以对其进行编程。  

    非常感谢。

    BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

               您知道 LF2401A 器件相当旧、并且没有对我知道的闪存编程算法进行最新更新。  

    我使用了“超越比较”实用程序来检查\targets 目录中的四个十六进制文件。 prg24_x1.hex 文件与您发送的2个 zip 文件完全相同。 clr24_x1.hex 文件因位置而异。 era24_x1.hex 和 prg24_x1.hex 文件具有太多不同的位置。 您可以使用 BeyondCompare (或类似的实用程序)自行轻松验证。  

    请解释为什么有两个版本的实用程序以及它们的下载位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    http://www.ti.com/tool/SPRC073?keyMatch=TMS320LF2401A&tisearch=Search-EN-everything 这是日期为2002年4月17日的串行端口编程实用程序。 我在 TI 网站上看不到任何日期为2017的内容。