This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:PWM 中断触发器配置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846740/tms320f2812-pwm-interrupt-trigger-configuration

器件型号:TMS320F2812

大家好、

我正在帮助客户调整他们的系统。  

对于我们的旧器件 F2812、我们注意到他们无法使用当前的 ISR 频率完成所有计算。 由于他们希望保持当前的 PWM 频率、我建议他们通过让 PWM 每2/3周期而不是每1个周期触发 ISR 来降低 ISR 频率。

为了实现这一点、我们在28035等器件中有一个 PWM 中断周期寄存器、但我没有注意到 F2812中的同一个寄存器。 我们是否在 F2812中支持该 funcion?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 F2812上不存在该功能。
    您可能可以做的是、一旦您进入 ISR、就禁用中断、并且仅在所有计算完成后才启用中断。
    这不是理想的、但可以解决这个问题。