This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:lwIP C2000WARE、超逾≈2243字节的巨型帧无法正常工作

Guru**** 2460650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/844236/tms320f28386d-lwip-c2000ware-jumbo-frames-exceeding-2243bytes-not-working

器件型号:TMS320F28386D

如图所示、对于超过2243字节的帧、我无法使巨型帧正常工作。  最后、我要发送负载约为5200字节的巨型帧。 因此、我已将 MTU 大小增加到5632字节。 巨型数据包使能位和 Jabber 禁用位都在 MAC_Configuration 寄存器中设置。 Lwip 堆已增加到34k、我需要填充并发送3个5200字节的数据包、然后在传输这些数据包时填充另外3个帧(((5200 * 3)* 2)= 31200字节。

会发生以下情况:

有效载荷为2201字节的发送帧不会出现任何问题。 数据包由 Wireshark 接收并填充正确的数据。

向有效载荷添加额外的18字节、尝试发送具有2219字节有效载荷的新帧-> Wireshark 未接收到任何内容。

我已经调试了我的软件、一直按照代码一直到堆栈、看起来一切都正常工作。

我不确定 RAM 中是否存在任何边界问题、无论如何 、pbuf 中的有效载荷缓冲器从地址0x20001840开始、几乎位于 S0 RAM 的中间。

还尝试将 ETHTYPE 更改为 ETHTYPE_Jumbo。 这只更改了标头中的信息、限制是相同的。

有人能弄清楚问题是什么吗? 为什么大约2243-2261字节?

此致

Henrik Omberg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    我建议您联系 lwIP 论坛以了解您的问题。  

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    与 Windows 计算机问题有关。