This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F280049C:CCS/LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2546050 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846605/ccs-launchxl-f280049c-ccs-launchxl-f280049c

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我们有2个 LAUNCHXL-F280049C、我们无法通过任一器件上的 CCS 读取 CANA 或 CANB 寄存器。 所有其他寄存器可通过 CCS 读取、并且 CANA 和 CANB 基址与 techref 对齐。  这似乎很奇怪;TI 提供的 C2000Ware CAN 测试甚至会发生这种情况(这一点甚至无关紧要)。  问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在哪里阅读它们? 您是否正在使用 CAN 位域结构?

    如果使用 CCS 存储器窗口、请切换到 CAN 的外设页面。

    如果使用 CCS 表达式窗口(使用位字段结构)、这是一个已知的错误、目前无法正常工作。

    此致

    Chris